This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

omapl 138 在运行quickStartOMAPL1x_rCSL的examples时遇到一些问题



compiler 是CCSV4, 在运行比如说McASPEcho_dspL138 example时,会报错说好几个files没有,如下

Could Not Find D:\Texas Instruments\quickStartOMAPL1x_

rCSL\OMAPL1x\rCSL_examples\evmOMAPL138\DSP_examples\mcasp\Debug\McASPEcho_dspL138.out
DEL /F ".\codec.obj" ".\dspintable.obj" ".\dspmm.obj" ".\i2c.obj" ".\ioexpander.obj" ".\main.obj" ".\mcasp.obj" ".\pllc.obj" ".\psc.obj" ".\syscfg.obj"
Could Not Find D:\Texas Instruments\quickStartOMAPL1x_rCSL\OMAPL1x\rCSL_examples\evmOMAPL138\DSP_examples\mcasp\Debug\codec.obj
DEL /F ".\dspintable.pp"
Could Not Find D:\Texas Instruments\quickStartOMAPL1x_rCSL\OMAPL1x\rCSL_examples\evmOMAPL138\DSP_examples\mcasp\Debug\dspintable.pp
DEL /F ".\codec.pp" ".\dspmm.pp" ".\i2c.pp" ".\ioexpander.pp" ".\main.pp" ".\mcasp.pp" ".\pllc.pp" ".\psc.pp" ".\syscfg.pp"
Could Not Find D:\Texas Instruments\quickStartOMAPL1x_rCSL\OMAPL1x\rCSL_examples\evmOMAPL138\DSP_examples\mcasp\Debug\codec.pp

我是有follow McASPEcho_README里面的步骤,不知道哪里可能有设定不对,希望大家能帮忙看看,多谢啦
  • #1. 上面的信息不是运行的,是编译的。

    #2. 上面的例子是哪来的?

    #3. 上面例子工程原来是CCS3.3的,还是CCSV4的?

  • Hello Tony,

               我是在尝试执行Rebuild Project 时,储藏室CCS报的这些错的,还有什么其他的compiling吗?

               例子是从下面的link得到的,

                http://processors.wiki.ti.com/index.php/QuickStartOMAPL1x_rCSL

                例子工程的版本是CCS File Version: 4.1.3.00038.

                还望Tony指点迷津,多谢啦

  • Long Di 说:
    储藏室CCS报的这些错的

    说的啥?

    你前面讲的是运行,现在又说是compiling,不会是认为是一回事吧。

    没有什么特殊的原因的话,就用starterware吧:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare

  • Hello Tony, 不好意思,我打错了。我遇到的问题就是在rebuild project, CCS4 报错说像McASPEcho_dspL138.out, codec.pp, 等几个文件找不到,所以我想知道说究竟什么原因造成的。多谢啦

  • 没装CCSV4(也不推荐用了),就在CCSV6上试了一下,我将安装包装在C:\ti\目录下,修改了一下工程的include路径,直接编译通过无问题。

    你上面的显示可能是版本之类的问题。


    **** Build of configuration Debug for project McASPEcho_dspL138 ****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k all
    'Building file: ../codec.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="codec.d" "../codec.c"
    'Finished building: ../codec.c'
    ' '
    'Building file: ../dspintable.asm'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dspintable.d" "../dspintable.asm"
    'Finished building: ../dspintable.asm'
    ' '
    'Building file: ../dspmm.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="dspmm.d" "../dspmm.c"
    'Finished building: ../dspmm.c'
    ' '
    'Building file: ../i2c.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="i2c.d" "../i2c.c"
    'Finished building: ../i2c.c'
    ' '
    'Building file: ../ioexpander.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="ioexpander.d" "../ioexpander.c"
    'Finished building: ../ioexpander.c'
    ' '
    'Building file: ../main.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d" "../main.c"
    'Finished building: ../main.c'
    ' '
    'Building file: ../mcasp.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="mcasp.d" "../mcasp.c"
    'Finished building: ../mcasp.c'
    ' '
    'Building file: ../pllc.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="pllc.d" "../pllc.c"
    'Finished building: ../pllc.c'
    ' '
    'Building file: ../psc.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="psc.d" "../psc.c"
    'Finished building: ../psc.c'
    ' '
    'Building file: ../syscfg.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --include_path="C:/ti/BIOSPSP_01_30_00_05/packages" --include_path="C:/ti/quickStartOMAPL1x_rCSL/OMAPL1x/support/includes/mcaspecho" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg.d" "../syscfg.c"
    'Finished building: ../syscfg.c'
    ' '
    'Building target: McASPEcho_dspL138.out'
    'Invoking: C6000 Linker'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x" -mv6740 -g --diag_warning=225 -z -m"McASPEcho_dspL138.map" --warn_sections -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/lib" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include" --reread_libs --xml_link_info="McASPEcho_dspL138_linkInfo.xml" --rom_model -o "McASPEcho_dspL138.out" "./codec.obj" "./dspintable.obj" "./dspmm.obj" "./i2c.obj" "./ioexpander.obj" "./main.obj" "./mcasp.obj" "./pllc.obj" "./psc.obj" "./syscfg.obj" "../McASPEcho.cmd" -lrts6740.lib
    <Linking>
    'Finished building target: McASPEcho_dspL138.out'
    ' '

    **** Build Finished ****

  • 谢谢Tony, 我装了CCSv6, 也把QuickStartOMAPL1x_rCSL装在同一目录下(C:\ti\),试了一下还是有错,所以想知道你在include options 下是怎么修改的,

    我的CCSv6 include options by default 如下,

    "C:\Program Files\Texas Instruments\pspdrivers_01_30_01\packages"

    "C:\Program Files\Texas Instruments\quickStartOMAPL1x_rCSL\OMAPL1x\support\includes\mcaspecho"

    "${CG_TOOL_ROOT}/include"
    我有把第二个改到C:\ti\ 下面,不知道你还修改了什么呢?多谢啦!
    Dee
  • 我的设置:

  • 谢谢Tony,用你的设置就compile成功了。我们最近在evaluate 这几代CCS,想说选择一款比较稳定的继续做开发,不知道Tony有没有推荐呢?多谢啦

    Dee