1. AM335x 本身支持 6 个串口,不考虑其它外设的话,这 6 个串口应该可以同时启用的吧?
2.带有 PRU 的还可以扩展出 4 个 Soft UART,那这样说 AM335x 总共可以支持 10 个 UART 吗?
3.如果使用 Soft UART 是不是一定要占用 McASP 的引脚?
4.如何编程 PRU 来支持 4 个 Soft UART,
请帮忙解答一下,不甚感激!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. AM335x 本身支持 6 个串口,不考虑其它外设的话,这 6 个串口应该可以同时启用的吧?
2.带有 PRU 的还可以扩展出 4 个 Soft UART,那这样说 AM335x 总共可以支持 10 个 UART 吗?
3.如果使用 Soft UART 是不是一定要占用 McASP 的引脚?
4.如何编程 PRU 来支持 4 个 Soft UART,
请帮忙解答一下,不甚感激!
关于引脚,你可以用pinmux看看,soft UART还在开发中,暂时还未发布
最近公司在搞AM3352平台。自己画的PCB板。在验证MPU是否能跑时,将AM3352的串口0(E15(TXD)和E16(RXD)引脚)引出经过相应的电平转换芯片之后和电脑相连,但是没有数据显示。用示波器测量没有波形,但是两个引脚都是高电平3.1V(这两个引脚设计时,使用的是VDDSHV6=3.3V)。
开发板TMDXEVM3358在没有任何image和程序的情况下,是有“CCCCCCCC………………”打印出来的。
请问如何才能使串口0打印出信息?或者如何证明MPU已经跑起来?(PMIC电源正常)
PMIC输出电压正常(除了5V升压默认为关之外),SYSBOOT引脚配置有串口启动方式
你用的是哪个pmic,有没有和datasheet上的上电时序对比过?
用的是TPS65910A3。上电时序现在正在对比,明天出结果吧。到时候再请教请教
这个上电时序,是否很严格呢?上电之后系统的总电流大概是100多mA,这是否说明MPU已经跑起来了呢?
问题已经解决。原因是:SYSBOOT Configuration Pins的第14引脚,在其他地方被使用而强制拉低。