This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x平台,想让LED灯上电一直保持高电平点亮,但一启动内核却是先拉低再拉高,IO被重置了



是这样的,我想让LED灯上电一直保持高电平点亮,在uboot里面已经实现拉高点亮,然后内核也配置了led子系统,默认拉高。但结果是一上电,进入uboot,LED灯是高电平点亮的,然后一启动到内核,相应IO引脚就被一瞬间拉低,然后加载led gpio驱动后才拉高点亮,就是LED灯启动内核后闪了一下,之后是一直保持拉高点亮的,问题就是在启动到内核的一瞬间,好像对应IO引脚被初始化输出为0了?? 这是被内核哪里给修改或配置了??不知道在哪个地方去修改??还请各位大神指点迷津啊……!!

  • 我使用的是这些引脚:

    /GPIO1_16]
    /GPIO1_17]
    /GPIO1_18]
    /GPIO1_19]
    /GPIO1_20]
    /GPIO1_21]
    GPMC_A0
    GPMC_A1
    GPMC_A2
    GPMC_A3
    GPMC_A4
    GPMC_A5

  • 请问你使用的SDK版本是多少,您说的内核也配置了led子系统,在哪里进行配置呢

  • 我已经解决了,谢谢!!

  •  Great!欢迎把方法share出来,让大家学习!

  •  恩 分享是一种美德:

    可以修改代码

    ./arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_33xx_data.c 

    static struct omap_hwmod am33xx_gpio2_hwmod = {
            .name           = "gpio3",
            .class          = &am33xx_gpio_hwmod_class,
            .clkdm_name     = "l4ls_clkdm",
            .mpu_irqs       = am33xx_gpio2_irqs,
            .main_clk       = "gpio2_ick",
            .flags          = HWMOD_INIT_NO_RESET | HWMOD_CONTROL_OPT_CLKS_IN_RESET,
            .prcm           = {
                    .omap4  = {
                            .clkctrl_offs   = AM33XX_CM_PER_GPIO2_CLKCTRL_OFFSET,
                            .modulemode     = MODULEMODE_SWCTRL,
                    },
            },
            .opt_clks       = gpio2_opt_clks,
            .opt_clks_cnt   = ARRAY_SIZE(gpio2_opt_clks),
            .dev_attr       = &gpio_dev_attr,
            .slaves         = am33xx_gpio2_slaves,
            .slaves_cnt     = ARRAY_SIZE(am33xx_gpio2_slaves),
    };

  • 您好,有问题需要请教!

    是这样的,使用am335x sdk包里面的DCAN驱动,驱动移植配置完毕,使用canconfig等工具配置,测试发送接收都是正常的,然后用两块板子对接can总线,写can socket通信的应用层代码进行发送接收测试,然后在调试过程中出现no buffer space available 这个错误信息,是缓冲区的问题?怎么解决这个问题?请各位高手指教……谢谢啊……

  • 你只在  flags 添加了 HWMOD_INIT_NO_RESET 设置是么? 这样就实现,让 IO 口启动的时候,不会存在 一瞬间的 电平拉低的现象?

  • 确实是这样,3Q。我的 LCD 的初始化 RESET 管教,就是每次被复位,这次多亏了你,解决了,

  • 怎么解决的呀?求指点,我也是LCD复位了。但设置了 HWMOD_INIT_NO_RESET 没反应呀?