请问,我在DSP端配置好异步EMIFA接口,采用oe we clk cs2 这几个信号,和地址、数据总线与fpga连接,DSP配置如下:
DEVICE_LPSCTransition(PSCNUM0, LPSC_EMIFA, PD0, PSC_ENABLE);
//
// // Set PINMUX for EMIF use
DEVICE_pinmuxControl(6 ,0x0000000F,0x00000001); // EMA_CLK
DEVICE_pinmuxControl(7 ,0xF0FF000F,0x10110001); // nEMA_WE, nEMA_OE, nEMA_CS[2]
DEVICE_pinmuxControl(8 ,0xFFFFFFFF,0x11111111); // EMA_D[15:8]
DEVICE_pinmuxControl(9 ,0xFFFFFFFF,0x11111111); // EMA_D[7:0]
DEVICE_pinmuxControl(11,0xFFFFFFFF,0x11111111); // EMA_A[15..8]
DEVICE_pinmuxControl(12,0xFFFFFFFF,0x11111111); // EMA_A[7..0]
//Set async mode as normal mode
EMIFAAsyncDevOpModeSelect(SOC_EMIFA_0_REGS, EMIFA_CHIP_SELECT_2, EMIFA_ASYNC_INTERFACE_NORMAL_MODE);
//Disable the wait pin
EMIFAExtendedWaitConfig(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_2,EMIFA_EXTENDED_WAIT_DISABLE);
//Timing config
EMIFAWaitTimingConfig(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_2,
EMIFA_ASYNC_WAITTIME_CONFIG(1,2,1,1,2,1,0));
//Width config
EMIFAAsyncDevDataBusWidthSelect(SOC_EMIFA_0_REGS,EMIFA_CHIP_SELECT_2,EMIFA_DATA_BUSWITTH_16BIT);
程序主循环
while(1)
{
HWREG(SOC_EMIFA_CS2_ADDR+emifa_cs2_offset) = emifa_cs2_offset * 2;
Delay(0x000000f);
emifa_read = HWREG(SOC_EMIFA_CS2_ADDR+emifa_cs2_offset) ; // read a data;
Delay(0x000000f);
if(emifa_cs2_offset++ >= 1023)
emifa_cs2_offset = 0;
}
现在产生的问题是,每一个读写周期中,CS片选拉低的时间内,读写操作分别会产生2个oe和we信号,并且第一个we有效时,数据总线是正确的,但是第二个we信号,总线数据是0。请问这是怎么回事,是不是我哪里配置错了