您好,我刚从arm9转移到AM335x平台,拿该平台做工控,不准备上linux,在后期会移植一个uCOS之类的实时系统上来,但是关于该芯片入门的资料一直没有系统性的给出。想请教一下:
(1)使用AM335X_StarterWare编译出来的.out文件怎么烧写到Nand里面,后期的量产又是怎么烧写呢?
(2)使用CCS编译出来的.out文件烧写到Nand里面需要提前烧入bootloader吗,怎么引导从nand启动的呢?万分感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我刚从arm9转移到AM335x平台,拿该平台做工控,不准备上linux,在后期会移植一个uCOS之类的实时系统上来,但是关于该芯片入门的资料一直没有系统性的给出。想请教一下:
(1)使用AM335X_StarterWare编译出来的.out文件怎么烧写到Nand里面,后期的量产又是怎么烧写呢?
(2)使用CCS编译出来的.out文件烧写到Nand里面需要提前烧入bootloader吗,怎么引导从nand启动的呢?万分感谢
1. 可以工作很多途径来烧到nand中,你用ccs+仿真器也可以烧,用Uniflash通过USB或者网口也可以烧,量产的时候,先通过某些烧录器等方案,先烧录后贴片也可以。方法很多,取决于个人的选择。
2. 烧录的文件都是独立的,不存在一定要先烧什么,后烧什么。但是如果说是启动的话,是一定要有bootloader的,你放在NAND的启动区域就行了。你可以参考逻辑代码starterware的NAND启动流程。http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335X_StarterWare_Booting_And_Flashing#Booting_Via_NAND
感谢您的回答!
还有一个疑问,如果量产,我是不是只需要将MLO和APP.bin文件烧写到Nand中(不跑LINUX),然后设置从Nand中启动,这样就可以了呢?后续的产品启动就直接从Nand加载我的应用呢?刚转向这个平台,是在是不懂,麻烦了!
是的,基本上就是这个意思。
正常情况下,烧写成功后,使用NAND重启,首先会读取MLO,运行MLO中的配置内容,多半是配置ARM和DDR, 运行完成后,然后再根据MLO中的指令走到最后的app copy部分,然后读取app到DDR上运行。