问题背景:
参考AM3358的EVM(TMDSSK3358 )官方的开发板设计了一块新硬件系统,新设计的硬件系统只是外设裁剪了一些,内存以及电源管理芯片等都是保持和EVM官方开发板一致。
该硬件系统uboot已经验证通过(uboot2015.7),内核测试正常
问题:考虑成本,目前使用AM3352BZCZA60来代替AM3358,其他不变。然后使用串口加载编译好的uboot,发现加载SPL死机。后面按照下文修改uboot,重新加载SPL
问题分析:
SPL软件流程 --start.s 主要是CPU的中断设置,关闭MMU等 --调用lowlevel_init.S 禁止看门狗 初始化相关的UART --crt0.S调用_main函数 该文件调用一个重要的函数 board_init_f函数: 1.board_early_init_f();//初始化时钟树 PLL 主要设置了MPU的频率为300MHZ 设置内核频率输出200MHZ/250MHZ 设置DDR的输出时钟为303MHZ,注意DDR PLL 的输入参考时钟源来至外部晶振 时钟树的关系 --- |OSC|外部24MHZ --- | |------------------------------------------------ | | | --------- -------- --------- |DPLL_CORE| |DPLL_MPU| | DPLL_DDR| --------- -------- --------- 2.sdram_init(); //初始化 DDR, 这个函数初始化SDRAM 注意: 初始化SDRAM完成之后,才会通过函数am335x_get_efuse_mpu_max_freq(cdev)来读取 efuse_sma 寄存器的低 13 位来判别芯片 MPU 的最大频率 Fmax,。
接着初始化 PMIC,使得芯片工作电压满足最高频率 。 最后设置 Core 频率=1G 和 Mpu 最大频率 Fmax,am3352返回最大的频率为600MHZ, 从上述描述可以知道,SDRAM和MPU之间的没有关系以及时钟之间也没有关系,因为MPU一开始都是设置为300MHZ的频率,
设置为最高的工作频率是在SDRAM后面开始设置的 调试的时候: 在sdram_init后面加入内存检查函数
uint *start_addr = (uint *)0x80000000;
uint *src_start_addr = (uint *)0x80000000;
int i;
uint tmpdata;
for(i = 0; i < 10; i++)
{
*(start_addr++) = i;
}
for(i=0; i < 10; i ++)
{
tmpdata = *(src_start_addr ++);
if(tmpdata != i)
{
debug_voip(100);//指示灯闪烁 快 (错误状态)
}
}
while(1) //停止在这里
debug_voip(3000);//指示灯闪烁 慢
将上面的SPL程序烧录到老版本的硬件板子,程序运行正常(不会进入到快闪烁指示),
然后将程序烧录到新的硬件中,进入错误状态
总结:因为内存电路包括内存芯片这一块完全相同,电源都测试过,都正常,并且程序都只运行到SDRAM初始化阶段,理论上烧录同一块SPL代码,
都会进入到正常状态
请教的问题:
AM3352和AM3358是否完全兼容???
上面的问题分析是否有误???