使用仿真器XDS100V2或者XDS100V3在emulation debug模式下无法连接DSP核,但是可以连接ARM核,下载程序到NOR FLASH后,重新上电,板件可以直接从NOR FLASH启动,此时BOOT[7:0]并未设置在NOR FLASH 启动模式。上电时序为1.3V先于1.8V约5ms,1.8V先于3.3V约5ms,3.3V先于复位信号约200ms,BOOT上下拉为下拉1K上拉3K。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用仿真器XDS100V2或者XDS100V3在emulation debug模式下无法连接DSP核,但是可以连接ARM核,下载程序到NOR FLASH后,重新上电,板件可以直接从NOR FLASH启动,此时BOOT[7:0]并未设置在NOR FLASH 启动模式。上电时序为1.3V先于1.8V约5ms,1.8V先于3.3V约5ms,3.3V先于复位信号约200ms,BOOT上下拉为下拉1K上拉3K。
pengcheng xu 说:使用仿真器XDS100V2或者XDS100V3在emulation debug模式下无法连接DSP核,但是可以连接ARM核,
仿真器连接跟emulation debug模式没有关系。在什么模式下都行。你加了gel文件并在gel文件里使能DSP了吗?
pengcheng xu 说:下载程序到NOR FLASH后,重新上电,板件可以直接从NOR FLASH启动,此时BOOT[7:0]并未设置在NOR FLASH 启动模式。
bootmode配置的对不对,连上仿真器看BOOTCFG寄存器的值就知道了。建议你检查一下硬件吧。