beaglbone的am3359和pru之间怎么交换数据?直接对共享内存写数据是只能存成正整数?有没有相关的例子
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PRU拥有对全局访问的权限,也就是说,PRU是可以直接访问到DDR上的内容的,所以考虑ARM侧和PRU的数据共享问题,只要知道数据在哪个区域,就可以让PRU取到了。PS: PRU也是可以访问到外设接口的寄存器。
格式上的要求,取决于当前编译器上支持的类型,就是说PRU侧写到DDR上写了一个float型,ARM侧读一个float才能读到正确的数据。如果PRU不支持FLOAT,你就要看他是按照什么格式写入的数据了。
不过看你的描述,往全0地址写数据,你是用PRU往自己的data ram中写数据吧,然后用ARM读出来,是指ARM侧读PRU内部的DRAM?
PRU用的C编译器?哪个版本的编译器?能否提供一下版本号?看下是不是编译的时候就把float处理成int了