This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127_DCC 调试抓取图像出现:设备未就绪,IP已设置,能够使用该IP进行网页查看IPNC图像。



TI 专家,您好:

DM8127_DCC 调试抓取图像出现:设备未就绪,IP已设置,能够使用该IP进行网页查看IPNC图像。

问题截图如下,求教各位专家,谢谢!

  • Zhang Ziyi,

    请问你是否有正确安装Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)?注意是x86,不是x64,无论使用是否是64位系统。

  • Chris Meng :

    谢谢你的回答,现在已经知道出现上述问题是系统的问题了;

    因为工作环境问题,还需要在xp系统上安装DCC,在输入IP后,在按下截图按钮 Save RAW From Camera 时输出下面的信息:

    --------信息分割线---------------------

    No messages to display

    Request to get RAW image from Target : 192.168.8.119

    Loaded communication DLL:itCommun.dll

    Error in capturing the RAW image

    -----------------------------

    请问是什么原因导致的?