1.CCS4的菜单栏中没有像3.3中有一个DSP/BIOS的,是否要应用BIOS只能在工程中新建一个tcf文件,然后打开它配置?
2.CCS4对BIOS的版本有要求吗?我看TI的安装文件夹里有bios_6_21_00_13和bios_5_41_02_14两个文件夹,但是软件中只能看到bios_5_41_02_14,那bios_5_41_02_14可以使用吗?我用的是6472.
3.我现在的工程新建tcf文件的时候会提示The selected project does not have DSP/BIOS support,那么是否我只能重新建立工程?感觉很麻烦啊,每次头文件啊库啊都要一个路径一个路径添加。
谢谢专家的耐心解答!