各位好,我在使用ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-03.01.00.06,按照文档说明安装正确,与ccs同在c盘ti目录下。我按照如下指令编译工程,没有问题。 For Windows: Under C:\ti\processor_sdk_rtos_c667x_3_01_xx_xx directory, run the following commands: setupenv.bat gmake demo_clean gmake demo the OUT files for DSPs will be built at C:\ti\processor_sdk_rtos_c667x_3_01_xx_xx\demos\image_processing\ipc\evmc6678l\master\build, C:\ti\processor_sdk_rtos_c667x_3_01_xx_xx\demos\image_processing\ipc\evmc6678l\slave\build respectively 编译完成后,我使用ccs新建工程,使用import导入工程,没有勾选copy选项,当我编译此工程是出现很多错误,求大神指点。具体错误见附件。