This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

往加密的C6748 NAND FLASH里面下载应用程序,是不是需要一个C6748_NandWrite.out 文件?



先不考虑绑定KEK,现在已经解锁JTAG了,然后到这里就不知道该干啥了,听说需要先用C6748_NandWrite.out擦除一下NAND FLASH,然后再下载应用程序(我的是led.out)

1、这个C6748_NandWrite.out去哪里找啊?

2、红色区域应该是我的led.out还是C6748_NandWrite.out?

2、在哪个文档里面 有没有具体的操作步骤。

  • 运行led.out与擦除NAND能有什么联系,解锁后的加密版芯片就跟非加密的芯片一样了,可以连接仿真器下载.out进行调试。

    加密版的C6748 NAND的烧写程序与非加密版的用的是同一个,本来就是在解锁状态下运行的。

  • 见谅啊,这是我第一次设计DSP的硬件和软件,之前也没买过DSP的开发板,小白一个。

    现在我想将程序固化到DSP的外接NAND FLASH中,下次也从NAND FLASH启动,连上目标板后(已经解锁了),选择load memory,仍然不能下载程序。

    先用了led.out不行,后来换成led.bin也不行,好像是都没找到我的NAND FLASH这块区域,直接往SHRAM里面找了,SHRAM里面已经有了经UART2发送的正在跑的代码了,肯定下载不进去。。

    我的NAND FLASH是MT29F4G16ABADAH4(4G*16),CMD文件NAND FLASH从0x62000000开始,长度用了32M空间。DDR2为K4T1G164QF-BCF7(64Mx16),CMD文件从0xC0000000开始,用了512M。

    然后出现

    改成.bin

    然后

    还是不行!

    CMD文件如下

    基础比较差,还请多多指教怎么下载程序。


  • 找到下载教程了。