我想在AM437x IDK平台的Profinet_RT_MRT例程基础上实现Profinet网络数据转发的功能,目前AM437x IDK平台有3个以太网口,2个用于Profinet网络数据的交互,想用另外一个进行到其他IT网络数据的转发(基于TCP/IP协议)。目前有几个问题希望得到指点:
1.Profinet_RT_MRT例程本身已经使用了NDK,但是仅用于Profinet网络的两个以太网口,是否也可以在进行转发的另外的一个以太网口使用?
如果可以,从processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_NDK for CPSW和NIMU for ICSS,是不是Profinet的两个以太网使用NIMU for ICSS,用于转发的以太网使用NIMU for CPSW?或者有其他的方式实现?
2.AM437x IDK开发板是否提供了用于转发的以太网口的驱动?或者例程?或者相关的资料?