近期想要上一个项目,主要有如下需求:
1 支持h264、mpg4等常用音视频硬编解码,而且必须支持1080P 60fps,因为我们是搞软件的,不搞DSP算法,因此编解码算法需要集成好,并提供库可以使用(类似DAVINCI系列平台)
2 要做视频/图像识别及处理,所以要求CPU和GPU都比较强大
3 因为数据量比较大,所以对存储要求较高,最好支持ssd
以上就是我们的主要需求,目前能基本满足以上需求的是AM5728,但是该平台的EVSDK官方没有提供,只有processor sdk,无法做视频编解码。
如果有哪位对TI CPU平台比较了解的,麻烦帮我推荐一款处理器或soc;或者有哪位知道怎么下载AM5728的EVSDK,麻烦告诉我一下,小弟十分感谢!