This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于KII 三个RZQ引脚的接法



非常感谢TI专家的指点,我们已经找到专家所说的文档,已经知道KII器件PTV pin 应接240欧电阻。

余下的问题是:SPRABV0中7.1节讲的PTV pin就是指KII中的RZQ pin吗?还有KII中有三个RZQ pin如DDRRZQ0、DDRRZQ1和DDRRZQ2,是不是这三个引脚要分别接240欧电阻。此外,DDR3中已经有ZQ pin,也接240欧电阻,如果KII接4片DDR3,就有4个ZQ pin,KII为什么用三个RZQ pin?如果我们的KII接两片DDR3,KII的三个RZQ pin的接法是否有变化呢?我们产生这个怪想法的原因是C6678只有一个PTV15 pin。

谢谢

  • 1. PRABV0中7.1节讲的PTV pin就是指KII中的RZQ pin

    2. KII中有三个RZQ pin如DDRRZQ0、DDRRZQ1和DDRRZQ2,这三个引脚要分别接240欧电阻

    3. 这个跟接几片DDR3没关系。不管接4片还是2片DDR3, DDRRZQ0、DDRRZQ1和DDRRZQ2都是分别接240欧电阻到地。可以参考一下EVM板的接法。
    http://wfcache.advantech.com/www/support/TI-EVM/Rev4_0/Schematics_PDF/K2H_K2EVM-HK_SCH_A104_Rev4_0.pdf 

  • TI专家如此耐心地解答各种问题,并解决得非常好,我们不知道如何感谢!前几次也有几位专家帮助解答问题,当时就想现在更想讲:世界上没有一个大公司像TI这样大方和大度,能給用户提供几乎所有需要的资料。世界上没有一个大公司像TI这样,不仅提供充足技术资料,还有很多专家直接对用户进行耐心详尽的技术支持。试问这样的公司不兴旺发达世界上哪个公司能兴旺发达,TI!我们崇拜你,尊敬你,喜欢你!