1)在 xdcpaths.mak 中有: CGTARGET = gnu.targets.arm.GCArmv5T
在 ExampleRoot中的Config.bld中有:var MVArm9 = xdc.useModule('gnu.targets.MVArm9');
在 ExampleRoot中的User.bld中有:target: "gnu.targets.arm.GCArmv5T",
请问:gnu.targets.MVArm9 和 gnu.targets.arm.GCArmv5T 分别指的什么含义,他们有不同吗?
(2) shell脚本(XDC_INSTALL_DIR)/xs 中的注释内容有如下一段:
# This script is necessary on Unix hosts *only* because we need to control
# the LD_LIBRARY_PATH environment variable to ensure that the proper dynamic
# libraries are found
请问:Linux作为开发的host主机,是不是就用不到工具软件xs?
(3) app段程序的makefile有这样的代码:
CONFIGURO = XDCPATH="$(XDC_PATH)" $(XDC_INSTALL_DIR)/xs xdc.tools.configuro
$(CONFIGPKG) : $(CONFIGPKG).cfg
$(CONFIGURO) -c $(CGTOOLS) -o $(CONFIGPKG) -t $(XDCTARGET) -p $(XDCPLATFORM) -b $(CONFIG_BLD) $(CONFIGPKG).cfg
请问: makefile中的连续等号 CONFIGURO = XDCPATH="$(...
该如何理解,类似C语言吗