This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678网口收发问题

各位前辈、专家、大牛你们好。我最近在测试PA_emacExample这个例程的时候出现了问题。用这个例程DSP无法接受到PC传来的数据。我浏览了论坛中的其他帖,他们建议修改Setup_PASS里面的add_mac、ip、和port函数。我的理解是要把三个函数中目的mac、ip和port修改和pc一致,但是在修改后依然和PC没有数据交互。是不是我理解的不对?希望能给我一个比较细致的指点。

问题二:原本是因为要移植lwip,发现这个工程的收发操作比较底层,因此想在这个工程上修改。但是发现工程中PA的引入加入了ip,这让我有点百思不得其解,那接收中断函数接收到的不是mac包,而是包含TCP/IP协议的数据包吗?

  • 不知道您是具体怎么改的,您看下EMAC的统计模块寄存器有没有收到相应的以太网包,如果收到了,就要查看下SWITCH中路由的配置,如果SWITCH中路由配置正常,那么可以用bypass PA模式先绕过PA测试下;如果EMAC的统计模块寄存器没有收到以太网包,那么需要检查下SGMII端口配置是否正常,PHY有没有正常初始化,SGMII-PHY link, PHY- remote PHY link是否正常。总之需要一级一级检查;

    你看下是什么接收中断,如果是switch的很可能就是MAC层的包,如果是经过PA的,就是IP层的包,IP路由,过滤关系可以在PA中配置。

    还有个比较简单办法,直接在接收buffer中看下有没有IP头就知道了

  • 谢谢您详细的回答,除此之外如果想接收mac层的包是不是bypass掉pa就可以?