大家好,
我的板子之前是按照fly-by拓扑(菊花链)布线,之后板子缩小打算用T行拓扑布线,有用过的大神知道可以直接更改吗?或者都需要做那些调整
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的板子之前是按照fly-by拓扑(菊花链)布线,之后板子缩小打算用T行拓扑布线,有用过的大神知道可以直接更改吗?或者都需要做那些调整
非常感谢,但我还想问一下,fly-by的地址控制线加了VTT上拉,那T型拓扑需不需要加上拉?我查了一下一般不需要,那么在8148是否有上拉需求呢
Chi Xiaoyan,
DDR3的布线请严格按照DM814x数据手册上的布线要求来设计,不然TI无法保证DDR能和DM814x配合正常工作。
你好,
你的意思是建议fly-by不建议T型?还是说让我用T型时注意布线?
Chi Xiaoyan,
之前已经和你沟通过了啊:https://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/106938.aspx
你再看看:https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/716/t/279727
你好,
不好意思,时间长有点忘了,是这样,之前的板子用fly-by布线没问题,但是现在因为需求,新板子要缩小面积, 采用双面贴ddr,所以打算用T型拓扑方便布线,所以想知道一下,T型到底是不能用,还是说用了有风险?
xiaoyan Chi 说:你好,
不好意思,时间长有点忘了,是这样,之前的板子用fly-by布线没问题,但是现在因为需求,新板子要缩小面积, 采用双面贴ddr,所以打算用T型拓扑方便布线,所以想知道一下,T型到底是不能用,还是说用了有风险?
还是我之前回复的一句话,只要你按照数据手册的布线要求来画图,TI可保证DDR可以正常和DM814x正常工作。
如果违反数据手册的要求,产生的风只能由用户自己承担,TI无法进行支持。
你好,
还有一个ddr布线的问题,ddr3的数据与8148的D0~D7组内可以互换吗?还有组间可以互换吗?8148可以这样吗?
xiaoyan Chi 说:dr3的数据与8148的D0~D7组内可以互换吗?
一组0~7 bit内可以互换。
xiaoyan Chi 说:还有组间可以互换吗?
你是说某一组0~7数据线里的某根数据线和另外一组0~7数据的某根数据线互换么?如果是,这是不建议的。