This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 多核程序的初始化及L1P cache一致性问题



工程师您好!

       刚开始学习使用EVMC6678LE开发板开发多核DSP程序。遇到两个问题:

1)程序中计划将Core0作为主核负责控制、通信,Core1~7负责跑算法程序。Core0的程序上来后会对EVM板做初始化工作,包括L1、L2、SL2、PLL(main PLL, DDR PLL)、DDR、中断/异常以及配置XMC MPAX的值等。看了C6678的datasheet和资料C66x DSP CorePac User Guide,上面说每一个C66x CorePac都有一个独立的MPAX,那是不是各个核也要去配置自己的MPAX? 请问:除此以外,其它核还需要做哪些模块初始化工作?

2)C66x DSP CorePac User Guide上说了L1D cache和LL2之间的cache一致性是由硬件维护的。但没有提到L1P cache一致性如何维护。现在程序里是L1P 32KB cache,L1D 32KB cache,LL2 全部做SRAM。请问,L1P cache和LL2之间的cache一致性是由硬件还是软件维护?

 补充 —— 看了一篇讲C64x+ DSP CACHE 一致性维护的文章,里面谈到:

      “对于L1P CACHE,存在代码的更新能否被Core读到的问题。代码的更新分成两种情况:一是Core在运行过程中对代码进行修改;二是其它Master对代码的修改。这两种情况下,都会存在CACHE读一致性问题,需要由软件来维护。”

      那么C6678的L1P是不是也是这样? 另外,如果代码在运行过程中不会发生变化(被core或外部master进行修改),是不是就不用考虑L1P CACHE一致性维护操作了?

  • 没有人帮忙回答一下吗? 

  • 1 是的,需要各自配置自己的MPAX,其他模块初始化是根据您的应用决定的,一般来说PLL, CACHE,需要事先配好

    2 硬件维护

  • 您好!我最近又查了C66x DSP CorePac User Guide手册,里面只是提到L1D Cache和L2之间的cache一致性是由硬件维护的,不需要软件干预。但没有说L1P cache和L2之间的cache一致性是否由硬件来维护的呀。 请问手册中是哪一个部分有提到L1P cache的一致性管理由硬件还是软件负责的? 谢谢!

    如果出现下述情况,是否可以不用考虑cache一致性的操作?

        背景: C6678每个核的cache配置为 L1D  32KB  , LL2  0KB, 同时SL2默认设置为cacheable。

        然后有一组原始数据放在共享存储器 SL2中 (0x0C000000开头的起始地址)。运行时,DSP每个核都只是把这个数据从SL2中分别读取(EDMA或核直接读取)到各自的内部LL2里,然后再做处理。任何一个核都不对原始数据做任何改写。

     

  • L1P和L2是由硬件维护的,因为一般只考虑L1D和L2的一致性维护,所以手册中重点提及了L1D,但是L1P也是一样的额、

    SL2的CACHE一致性维护需要由软件维护