您好:
目标 :系统实现开机 logo 的功能,直至安卓的文件系统起来。
问题 :在UBOOT 阶段,已经参考 TI 的文档完成了 LOGO 的显示,但是发现在启动内核的一瞬间,内核会将 LCD 的 RESET 管教进行拉低,使得 LCD 被复位。使用了示波器进行跟踪,发现电平被拉低的时间,只有 20 ms。 而在代码中,也进行了跟踪 :
在 board-am335xevm.c :
MACHINE_START(AM335XEVM, "am335xevm")
/* Maintainer: Texas Instruments */
.atag_offset = 0x100,
.map_io = am335x_evm_map_io,
.init_early = am33xx_init_early,
.init_irq = ti81xx_init_irq,
.handle_irq = omap3_intc_handle_irq,
.timer = &omap3_am33xx_timer,
.init_machine = am335x_evm_init, // 板级初始化,跟踪这个代码
MACHINE_END
static void __init am335x_evm_init(void)
{
mdelay(100);
am33xx_cpuidle_init();
mdelay(300);
am33xx_mux_init(board_mux);
omap_serial_init();
am335x_rtc_init(DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL);
clkout2_enable(DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL);
am335x_evm_id = TMPCONTROL_EVM;
// 跳过读取 EEPROM
am335x_setup_tmpcontrol_board(NULL, NULL); // 跟踪代码,这里完成 LCD RESET 管教的初始化,并设置为高电平
}
发现,添加了延迟时间信息,LCD RESET 管教被拉低的时间 变成 420 ms,也就是说,LCD RESET 管教被拉低的阶段,是在 am335x_evm_init 之前,也就是在更早之前的板级初始化代码 :
MACHINE_START(AM335XEVM, "am335xevm")
/* Maintainer: Texas Instruments */
.atag_offset = 0x100,
.map_io = am335x_evm_map_io,
.init_early = am33xx_init_early,
.init_irq = ti81xx_init_irq,
.handle_irq = omap3_intc_handle_irq,
.timer = &omap3_am33xx_timer,
.init_machine = am335x_evm_init,
MACHINE_END
这里面的代码,看的是完全晕乎乎的。求给建议。
系统的软件部分,使用的是 TI 官方的 : processors.wiki.ti.com/.../TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1_DeveloperGuide