我用的seed-DVSD6467T的板子,随盘带的DVSDK版本是1.4,论坛朋友告诉我,低版本的DVSDK会影响算法性能发挥,
于是我下载了DVSDK2.00.00.22,并进行配置,由于包呢缺少东西mv_pro*,cg6x*等,于是就用1.4版本的代替,并且开发
板上的内核和跟文件系统也是用1.4版本的,这样在linux虚拟机下配置完编译出现段错误[segment fault],于是下载了arm-2007q3,
并使用里面的arm-none-linux-guneabi-gcc编译器,这样编译DSP 和ARM端程序没有错误并生成可执行文件,
但是在板子上测试运行时却出现了,又提示缺少库GLIBC_2.4,论坛朋友说是编译器问题,开发板上的编译器与linux虚拟机上使用的
不兼容导致的但是,现在很愁人啊,编译器换与不换都有错误,难不成需要连着板子上的内核和跟文件系统一块换了才好吗,这样
也太折磨人了,我感觉论坛了朋友有用过DVSDK2.00.00.22的,自从注册论坛以来已经向你们请教过多次,并获得了不小的帮助,
这次也真心希望有哪位朋友能在帮兄弟我一把。拜谢!