Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, TMDSLCDK6748
用TMS320C5535 eZdsp USB Kit尝试移植一个之前在stm32上做的工程,编译之后提示“floating constant is out of range”,如图:
我尝试了一下最大范围只能支持到1e38。我印象中对于float类型,最大范围是+-3.4e38,double类型远大于这个范围啊。
我最开始是怀疑是我的memory model设置问题(默认设置是large),尝试着改为huge,但是结果仍然是超出范围。
想请教一下,是因为C5000系列是定点的dsp所以double类型的范围只能支持到这么大,还是说我的memory model没改对???