This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM437X 平台TPS65218后备电池供电问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

各位TI工程师:
我们参考 TI 官方的开发板 AM437x-gp-evm,做了一块AM437X板,其中加了RTC后备纽扣电池,输入到 电源管理芯片TPS65218 的CC管脚。
板子不接任何电源,电池座接上纽扣电池之后,TPS65218 的 CC 脚万用表测量到有 3.3V 的输入,那么在 L5,L6 管脚应该分别有 1.0V 和 1.8V 的输出,但实际却没有输出,
板子接5V电源的时候,1.0V和1.8V 输出正常。RTC时钟功能也能正常运行

这部分原理图完全参考开发板,

请问下这是什么原因?