This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于am3359 EtherCAT IP问题

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMDSICE3359

请问下:我的开发板是TMDSICE3359,SKD是am335x_sysbios_ind_sdk_01.01.01.01,通过CCS6编译ethercat_slave之后改成app下载到SD卡,可以通过TwinCAT连接控制开发板上的灯。

现在有个问题:我开发板不管连哪个网口都是可以进行EtherCAT通讯的,所以想问下,开发板跑EtherCAT demo的时候,网卡是不是有设置了IP地址的,分别是多少呢,如果没有,我能通过什么方式来设置IP呢。另外:运行EtherCAT的时候串口是没有信息打印出来的,也不能输入控制指令。

非常感谢!