This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM1808网口问题

Other Parts Discussed in Thread: AM1808

我们公司最近做了一个电路板,ARM芯片是AM1808,网口芯片是LAN8710。我们的电路板现在网口用不了了,现在无法通过网口烧写内核,只是有时偶尔可以连上网口,大部分时间网口是断的。我们以前做的第一个板子,网口是可以正常使用的,但是新做的电路板就不行,它们的电路都是一样的,但就是不知道问题出在哪。我想问一下,你们碰到过这样的问题吗?有谁知道这问题出在哪啊?

  • 你的意思是,同样的两个板子,一样的硬件设计,一样的软件设置,第一个正常,第二个却有很大概率是没法正常工作的是吗?

    这样的话,建议你检查下第二批板子上面是否存在焊接问题,虚焊、或者关键性的电容电阻错焊都可能导致问题的出现。

    btw,之前有遇到过类似问题,当时是网卡晶振的匹配电容焊错情况,可以查验一下,非正常工作时晶振是否能够正常起振。

  • 我开始也这样怀疑,我们补焊,焊盘都快弄没了,但是没啥效果。我用示波器看了一下晶振,是可以起振荡的,但是里面存在很大的直流分量,交流部分的幅度也不大。LAN8710的一个向AM1808输出25MHz的管脚是可以正常输出时钟的。AM1808是可以检测到网口是否接上网线。