将C6678的前四个核进行同步,使用的是IPC_start函数
[C66xx_1] A0=0x0 A1=0x0
A2=0x0 A3=0x0
A4=0x0 A5=0x1
A6=0x19d A7=0x0
A8=0x800003c0 A9=0x180
A10=0xfffffffc A11=0x0
A12=0x80000040 A13=0x8068c878
A14=0x0 A15=0x4
A16=0xc002954 A17=0x0
A18=0xc002934 A19=0x10
A20=0x91109020 A21=0x4dc6d424
A22=0xa490084 A23=0x16d00104
A24=0x20984191 A25=0xd599814
A26=0xe40ab261 A27=0x98021004
A28=0x35051140 A29=0x10
A30=0x7f A31=0xc002a80
B0=0x1 B1=0x0
B2=0x0 B3=0x8061d528
B4=0x4 B5=0x80687ce6
B6=0x12370010 B7=0x80687f14
B8=0x1000 B9=0x8068b008
B10=0x90 B11=0x1
B12=0x4 B13=0x8066d960
B14=0x8068e038 B15=0x85b4f8
B16=0x0 B17=0x85b588
B18=0xff B19=0x20
B20=0x20 B21=0x84800cb1
B22=0x6c538052 B23=0x1a87a006
B24=0xa2004140 B25=0x19c86012
B26=0x90225609 B27=0x84106420
B28=0xb40501d6 B29=0xf2c08b48
B30=0xffffffff B31=0xc000090
NTSR=0x1000c
ITSR=0x0
IRP=0x0
SSR=0x0
AMR=0x0
RILC=0x0
ILC=0x0
Exception at 0x0
EFR=0x2 NRP=0x0
Internal exception: IERR=0x1
Instruction fetch exception
ti.sysbios.family.c64p.Exception: line 255: E_exceptionMin: pc = 0x00000000, sp = 0x0085b4f8.
To see more exception detail, use ROV or set 'ti.sysbios.family.c64p.Exception.enablePrint = true;'
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
从注释信息来看,这是可能是代码被改写所致,希望大家帮忙看看,有什么好的方法解决这个问题,谢谢