目前使用的芯片是omapl138e zwt e,出现通过JTAG无法连接芯片。查了下官网资料说带E后缀的芯片需要解锁才能使用JTAG连接。因此,按照官网资料步骤进行解锁过程:
1、官网下载OMAPL138_C6748_Generic_Security-1.0.2-Setup.exe,并安装完成;
2、在安装目前下进行OMAPL138_C6748_Generic_Security\OMAP-L138_Secure_FlashAndBootUtils_trunk\OMAP-L138_Secure\GNU\AISUtils文件夹;
3、进入ini_generic文件夹里打开OMAP-L138_generic_secure.ini文件,注释掉了key_hdr_sha256_enc.bin,因为没有此文件。
4、使用SecureHexAIS_OMAP-L138.exe工具产生bin文件,格式如下:
SecureHexAIS_OMAP-L138.exe -ini <ini file>.ini -otype binary -o <binary image>.bin <hello_world>.out
5、使用GenericSecureUartHost.exe工具加载bin文件进行引导操作……
到这一步就出现问题了,截图如下所示:
查了很多资料也搞不清楚到底是串口读写问题还是其他问题,希望大神指点下,不胜感激!