由于现在用的开源社区的uboot和kernel存在诸多问题,因此,想使用TI官方的sdk 8.0。但是不清楚如何开始,
希望能得到一些指点。
我现在的硬件平台:自己做的板,CPU 3358,存储和启动都是nand(256M),双网卡(都是rgmii模式)。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于现在用的开源社区的uboot和kernel存在诸多问题,因此,想使用TI官方的sdk 8.0。但是不清楚如何开始,
希望能得到一些指点。
我现在的硬件平台:自己做的板,CPU 3358,存储和启动都是nand(256M),双网卡(都是rgmii模式)。
谢谢!
下载下来 先移植UBOOT然后KERNEL
如果和参考设计改动不大,应该可以直接跑起来
Denny Yang:
下载了,移植uboot目前可以了。
移植kernel如何做,有没有文档呢?(关于编译配置如何选择这些不太清楚)
谢谢!
编译和配置相关资料如下:
uboot使用:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_U-Boot_User%27s_Guide
内核使用:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Kernel_Users_Guide