This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install安装后,执行make all后,在board-support的u-boot下,只生成了u-boot,u-boot.bin,u-boot.img等文件。
我需要调试spl代码,为什么没有u-boot-spl等文件呢?如何生成u-boot-spl文件?
谢谢解答。
编译命令输入正确的话,是可以生成u-boot-spl等文件的,在/SDK/board-support/u-boot-2016.05+gitAUTOINC+2f757e5b2c-g2f757e5b2c/am335x/spl文件夹里,
谢谢您的解答。
我的找到了,但是我在下图路径中:
另外再请教一下:
我在用仿真器调试u-boot-spl时,为什么报“Can't find a source file at "common/init/board_init.c"?
board_init.c明明就在上述路径中的。然后手动“Locate File...”时,文件为灰色不让选中,请问是什么原因?
错误的截图如下:
谢谢。
仿真器连接并加载SPL文件后CCS的界面可以截图看一下?
在你新开的帖子已回复