DSP端操作
我们的OMAPL138-E解锁过程如下:
1、 TI官网下载OMAPL138_C6748_Generic_Security-1.0.2-Setup.exe,并安装完成;
2、 在安装目前下进入下面文件夹:
OMAPL138_C6748_Generic_Security\OMAP-L138_Secure_FlashAndBootUtils_trunk\OMAP-L138_Secure\GNU\AISUtils
3、 进入ini_generic文件夹里打开OMAP-L138_generic_secure.ini文件,注释掉了key_hdr_sha256_enc.bin,因为没有此文件。配置我们板子的DDR型号时序,具体ini文件请见附件。
4、 使用SecureHexAIS_OMAP-L138.exe工具产生bin文件,格式如下:
SecureHexAIS_OMAP-L138.exe -ini <ini file>.ini -otype binary -o <binary image>.bin <hello_world>.out
注:.out文件使用OMAPL138_C6748_Generic_Security
\OMAP-L138_Secure_FlashAndBootUtils_trunk\OMAP-L138_Secure\GNU\AISUtils\AISextra中的文件DSP_AISExtra_OMAP-L138.out
5、 使用GenericSecureUartHost.exe工具加载bin文件进行解锁操作就行了。如下所示:
6、 打开CCS,使用JTAG连接omapl138,发现只有DSP核连接上了,能够正常运行用户程序;但ARM9核却连接不上,错误信息如下图所示:
ARM端操作
采用串口烧写工具sfh_OMAP-L138.exe 烧写uboot
1.从开源网站上下载最新的 OMAP-L138_FlashAndBootUtils 。
这里我们用的是OMAPL138_FlashAndBootUtils_2_40 工具包
2.根据硬件修改相应代码并重新编译。
目前只修改了OMAP-L138/Common/src/device.c 文件中函数Uint32 DEVICE_ExternalMemInit( )的 5 个 DDR 参数值。
3.按照资料安装配置该工具包的编译环境,编译结果如下图所示:
4.采用编译好的sfh_OMAP-L138.exe 烧写uboot
5. 具体指令:sfh_OMAP-L138 -flash_noubl -targetType OMAPL138 -flashType NAND -p COM5 u-boot.ais
6. 结果如下图所示,擦除指令也是一样,官方提供的sfh_OMAP-L138.exe工具也试过,结果 一样。