This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAPL138 custom 板在nand flash时遇到问题



Hello all,

           我想要将一个简单的led blink程序烧到我的custom板的nand flash里但遇到些问题,用的是"OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40"带的NANDWriter_ARM project,因为之前LCDK板烧写没有问题了,我就比较了下两块板的nand flash,都是micron的16bit nand flash 然后4GBmemory, LCDK用的MT29F4G16ABADAH4, 我的板用的MT29F4G16ABADAWP,地址上少许不同,但几乎是identical的。 但是LCDK板开始烧写时,能读到“ONFI” label,然后flash过程就很顺利,但是对于我的custom board,CCS读不到“ONFI” label,整个过程就完成不了。我有尝试改hNandInfo里的一些参数, 包括 numBlocks, pagesPerBlock, dataBytesPerPage, 等等,但最后还是不能烧写,现在感觉是CCS和我的nand flash communicate有些问题,但是我不知道问题出在哪里,还希望大家多多赐教呢!先谢谢啦

Dee