VPIF接口与CAM接口有什么区别,两种接口都可以接相机吗(比如MT9V034)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Franklin,
如果是单路的sensor输入,而且输入的格式是bayer的,需要ISP处理,建议接camera接口。
如果是单路/多路 YUV的信号输入,可以接VIP接口。
我们应用需要两个相机,检测快速移动二维码,有推荐两个相机接口的dsp吗?如果是raw 8bit格式的相机可以用vpif接口吗?
Franklin,
请问你的RAW 8bit是否就是灰度值,不需要ISP处理?如果是,用VIP接入是没有问题的。
如果需要用ISP处理也可以使用VIP采集到DDR,然后用ISP处理,但是这个数据流没有现成的例子。
使用MT9V034 相机是8bit单色的RAW, 那可以接VPIF 端口? 关于机器视觉DSP 这边目前考滤DM8148, DM8127,C6748 这三者的视频端口好像不一样,哪一款更适合MT9V034呢
Franklin,
我看了一下C6748的数据手册,可以支持内嵌同步8-bit的两路数据,或者是外同步的1路数据,你的sensor可以输出内嵌同步的BT656的格式么? C6748是纯DSP,没有ARM。DSP主频最高是456Mhz。
DM8127和DM8148都是A8+DSP的架构,如果不需要ISP,你可以在dm8127的数据手册上找到它和DM814x的区别,你可以看看从支持的外设角度,你觉得哪个更适合你的应用。DSP主频最高是750Mhz。
还要看你需要的dsp处理能力需要多少。
这边想用DM8148的两个VPIF端口接两个MT9V034(8bit RAW 灰度数据)DM8148只使用DSP核跑sys/bios 系统。此方案是否可行呢?DM8148 的ARM核空着不用。
Franklin,
ARM是芯片启动的核,必须使用。
AM437x可以支持两路外同步的8-bit camera数据输入,主控制器是A9,能否满足你的要求?