您好,
我们使用DM368 (DVSDK4.0.2)输出 YCC8 BT656 PAL 到外部输出,测试过程中发现会出现叠影现象,过一会恢复正常,再过一会又会出现叠影,间隔大概2-3分钟。
请问这种叠影现象的原因是什么?谢谢!
截图是参考dvsdkdemo的qtInterface写的一个GUI,对比效果比较明显,用dvsdkdemo的decoder解码输出,也会有叠影的情况,但不好截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们使用DM368 (DVSDK4.0.2)输出 YCC8 BT656 PAL 到外部输出,测试过程中发现会出现叠影现象,过一会恢复正常,再过一会又会出现叠影,间隔大概2-3分钟。
请问这种叠影现象的原因是什么?谢谢!
截图是参考dvsdkdemo的qtInterface写的一个GUI,对比效果比较明显,用dvsdkdemo的decoder解码输出,也会有叠影的情况,但不好截图。
你好,
如果显示固定图片信息,会有类似的问题么?DM36x输出到一个video DA么?外部电路能否确认不会引入该问题?
Chris Meng,
感谢您的回复。
用什么方式显示固定图片信息能够帮助定位问题?gstreamer是否可以?
Chris Meng,
上午发的帖子是输出bt656 ycc8 到fpga,这个板子没有模拟视频输出。
我们刚用另一个带模拟视频输出的板子测试,qt写的ui一直是有重影的,这种情况应该从哪排查?
谢谢!
Chirs Meng,
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/52747/120235.aspx
刚看到了这个帖子,其中:
EX6:为什么我的图像上锯齿、重影很严重?
An:该类问题通常是由于场的处理造成的,属于系统设计问题。一是看是否分静止和运动。如果静止图像也有严重的锯齿,比如你输入一标准信号,看看水平交界的地方是否有明显的错行问题。如果有,应该是后端CPU奇偶场不分造成的。如果只有运动画面有,应该是后端CPU的de-interlace造成的。
这个情况跟我们的很相似,假如是这个原因,应该怎样调整?
谢谢!
Chirs Meng,
问题找到了,是我们的SYNCCTL.OVD配置错了,谢谢!
Lv Xianmin,
谢谢分享。默认SYNCCTL.OVD配置为0。请问你们是配置为1解决的问题么?
我在VPBE guide里面找到了下面的信息:
For PAL, OVD is automatically set to 1.
Chris Meng,
是的,我们配置成1解决的问题。
发帖时使用的板子是把BT656输出给了fpga,fpga程序有些小问题,会定时翻转奇偶场,所以会有一会好一会坏的现象。
后来使用了带模拟输出的板子,发现一直是有重影的,感觉是奇偶场反了引起的,根据vpbe guide的说明配置了SYNCCTL.OVD=1交替了一下奇偶场,解决了问题。
根据您的建议,播放了一个都是横线的图片,发现了fpga的问题,再次感谢您的建议和帮助。