This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
“通过gel文件访问得到的却是spi0 eeprom的启动模式”?没明白这句话的意思,boot mode跟gel文件没啥关系啊。
通过加载gel 文件 打印 rom信息 显示如下
gel文件是在ccs环境下用的,boot启动是脱机运行,不需要连ccs。
请看一下下面的wiki网站。http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_Boot_Issues
我想向nand flash中烧写程序,然后从flash启动,但是烧写程序运行后resume按钮显示灰色,在我另一个板子上是可以运行的,两个的区别就是在线的时候用gel看rom信息 好的那个是显示的nand flash模式,这个不是。。所以我猜测是这里的问题
量过boot管脚电平吗?boot管脚的上下拉电阻用了多少欧的?能运行的板子和这块板子一模一样吗?
我设置的上拉1k 下拉是10k 能运行的是2k和20k,手头上没有20的了
从你的测试看,是boot mode没有认准确, 建议换成2k, 20k的电阻试试,看是否是电阻引起的。
我找找看一下,另外再问一个问题usb,如果不用可以不给usb的电源引脚供电吗?怎么处理比较好呢
两个usb都不用的话,可以不接。手册上有详细说明。3.6.23 Unused USB0 (USB2.0) and USB1 (USB1.1) Pin Configurationshttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6747.pdf
谢谢
没有解决。 我查找到一个关于OMAPLxx 的勘误手册 按照上面推荐的也没有办法, 寄存器BOOTCFG还是显示是spi0 eeprom模式.
手册链接是http://www.ti.com.cn/cn/lit/er/sprz301m/sprz301m.pdf
我在论坛里也发现有人和我遇到过类似的问题,但是也没有解决http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/p/110575/300602.aspx#300602
这个勘误表是针对OMAP-L138的,C6747勘误表里没有这问题。 芯片是从哪里购买的?表面打印方便发一下吗?
上下拉电阻改成2k, 20k了吗?
TMS320C6747DZKBA3 从淘宝研旭电子那里买来的 手头上没有找到其他的 2k和20k的芯片
请问芯片的整个表面打印是什么?
焊接了2k和18k(没找到20) 还是 不行。。。。
检查一下电源和reset信号,主要是电源的上下电顺序以及纹波是否在手册范围内,reset信号是否足够长?
以前我也考虑过是不是供电时内核先工作了,后来电阻那边才有电流流过,导致检测到的是低电平,但是木有想到解决方法,现在增加了一下reset的电阻和电容值,已经可以正常启动了,非常感谢您的耐心解答。
恭喜问题解决了,谢谢分享!
检查一下上电与复位的时序。