现在用音频codec是 tlv320dac3120 .目前主控给的 I2S 的 mclk是20m 。现有的代码里说不支持20m时钟。请问 3120这款能用20m时钟不?如果支持有没有相关代码。我们之前是用的am335x,当时用的3120。最近产品升级,用的5728就用的之前的codec。。另外主控am5728 这边 CLKOOUT2 (D18)能不能输出24m (如果可以又如何配置),12m的频率呢、在已有 tlv320dac3120.c 里只支持12m 和 24m。
原理图和 pcb 是根据,am57xx evm 来修改的。