基于eclipse3.8自己写的插件,然后在eclipse上安装测试,没有问题。插件的功能是 工程"新建" 向导中出现一个自己的工程项,这个项可以新建自己的工程。但是在ccs5.5上安装插件,工程"新建"向导中没有我这个工程项。CCS5.5是基于eclipse3.8开发的,我理解是eclipse平台上安装TI的插件,然后就相当于CCS平台。这样理解的话, 理论上可以在ccs5.5上安装我的插件。另一种理解是,TI完全基于eclipse做了二次开发,ccs上的东西都是TI定制化的,所以这样我的插件就不能在ccs上安装了。请问我的理解对吗?我的插件怎么才能在ccs上安装呢?
因为我在eclipse3.8上安装pde插件,或者其他插件都可以,同样在ccs上安装pde等这些插件都没有问题。那么理论上任何在eclipse3.8上可以安装的插件都可以在ccs5.5上安装。这样的话,为什么我自己写的一个插件能在eclipse3.8上安装使用,但是在ccs5.5 上安装上可以,但是不能使用。这是我插件哪里导出的时候配置问题,还是ccs不能安装这样的插件?谢谢,能帮我一下吗?