This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何重新编译C6000系列DSP的RTS库?



向各位专家请教,如何编译重新编译RTS库;要重新编译的原因是:想让库增加一个强制的指标--mi=xxx。

我找到相关文档spru187T,但是还有几个问题要请教:

spru187T

1.perl 和 gmake 是怎么配合的?我想不通为什么需要perl软件?

2.怎么能在windows7 安装gmake软件。我现在能得到gmake源码,是用VS2010的cmd编译吗?

3.如果gmake也装上了。我应该怎么操作来编译RTS库。是gmake  rtsname   --mi=xxx   吗?是在spru187T中提到的路径中,执行gmake命令吗?

各位专家能否给一个详细的答案!  先谢过!

  • 参考下面wiki说明好了:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Mklib

    比如:cd C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_7.4.14\lib

    mklib --pattern=rts67400.lib --name=rts6740_mi.lib --install_to=./ --extra_options="-mi=1000"
  • 感谢 Tony ! 按照你的指导,rts6740.lib 重新编译过了, -mi=1000。 但是发现中断响应时间还是不能保证,最长需要十几us(每当网络通信频繁时,网络通信没有中断,用的是emif接口轮询)。 麻烦帮忙想一想还有什么原因能影响中断的响应时间?