各位大神:
请问如何可以做到ROI区域固定的比特率,不会随着动态调整编码比特率而改变?
比如说:1920x1080的编码分辨率,我想左上角(0,0)的宽高(200,300)这个区域的编码比特率固定是是3Mbps,不会随着动态设置整体编码比特率位1Mbps(即System_linkControl: ENC_LINK_CMD_SET_CODEC_BITRATE),但ROI的编码比特率仍为3Mbps,这个能保证ROI区域的图像质量保持比较良好,谢谢!
硬件平台:DM8168
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神:
请问如何可以做到ROI区域固定的比特率,不会随着动态调整编码比特率而改变?
比如说:1920x1080的编码分辨率,我想左上角(0,0)的宽高(200,300)这个区域的编码比特率固定是是3Mbps,不会随着动态设置整体编码比特率位1Mbps(即System_linkControl: ENC_LINK_CMD_SET_CODEC_BITRATE),但ROI的编码比特率仍为3Mbps,这个能保证ROI区域的图像质量保持比较良好,谢谢!
硬件平台:DM8168
Stephen,
抱歉,ROI的功能是让ROI区域的图像质量相对于其他部分很好或者更差,无法控制ROI区域的码率固定。
对于你的情况,我建议设置roiPriority-=8.