This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AM335x外挂FPGA使用linux mmap映射读写的问题



大家好!

       我最近的项目用am335x同fpga通信,最后初始化GPMC的CS2片选bank同fpga通信,初始化使用16bit位宽,AD multi,Read single ASynchronous和Write single ASynchronous的方式。最后使用linux的read、write同fpga通信,最后测试用read或者write往fpga某个地址读和写没有任何问题,用示波器测试也看到波形正确。但是由于应用的原因,fpga那边定义了一些列的结构体来标注地址结构的功能。为了方便我在linux上使用mmap映射,将同fpga cs2的bank映射为Qt中能使用的一个指针(pFPGA),但是我用这个指针去读和写就出现问题了。

      比如:我unsigned int id=pFPGA->id;这样读一个32bit的数据,读的数据是正确的,但是使用示波器抓取波形发现am335x的gpmc竟然发送了32次读的时序(实际上是连续读取了16个32bit,两次16bit的读取合成一个32bit)。

       写的时候多次写,pFPGA->id=0x55aa;pFPGA->id1=0xaa55;只有最后一次pFPGA->id1=0xaa55才是有效的写,前面pFPGA->id=0x55aa时序上根本就没有

      如果改为pFPGA->id=0x55aa;msync((void*)pFPGA, 4, MS_SYNC);

                     pFPGA->id1=0xaa55;msync((void*)pFPGA, 4, MS_SYNC);

                     的时候示波器抓取可以看到两次写数据,并且写的时序没有问题。

为什么会这样,写可能要使用msync来同步这个还好理解,但是读为什么要连续读取32次。我确定我时序寄存器配置没有问题,用文件read和write的方式没有任何问题。为什么使用mmap就有问题。到底是我配置有疏忽的地方,还是mmap的方式linux操作系统有缓存的机制还是怎么的?麻烦有知道的朋友出个主意,谢谢了。