This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教 AIF2 CW 通道映射的问题



TI 工程师你们好,最近在看 AIF2 CW 相关配置。现在有下面几个疑问:

环境: LTE ,CPRI 模式,使用 CW   NULL DELIMETER。

1. 每条 link 的 PE, PD 都能最多配置 4 个 CW stream,同时为每个 cw stream 都需要指定一个 ctrlDmaChannel, 但 AIF_PktDmaConfigObj 中也只有 4 组全局的 ctrl pktdma 相关配置,而不是想象中的 6link × 4  = 24 组 ctrlDma 配置。 实际上就是这么设计的吗? 那如果每个 link 使用 1个 cw 通道,最多只能有 4 个 link 同时支持 cw 是吗?

2.   如果有多个 link 的 cw  PePackDmaCh 指向 同一个,例如 都是 124, 是不是错误配置,如果不是错误配置的话有办法能指定一个 dma chan 的 cw 控制字描述符把数据发到某个指定的link 吗?

3. 如果想同时 4 个 link 都传输cw ,只能配置124, 125, 126, 127这样是吗, 即每个 link 只能使能一个 cw  stream.(即 CSL_Aif2PeLinkSetup->CpriCwChannel[256] 只能配置 0~3 中的一个)。

期待各位的帮助,谢谢。