专家:
我们使用appro 2.6的SDK。
输入720p60的信号,希望本地输出720P60的rgb 模拟信号。
但是配置寄存器后,只能输出一帧图像。不能连续输出图像。
请问专家有没有一些好的建议!!!
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家:
我们使用appro 2.6的SDK。
输入720p60的信号,希望本地输出720P60的rgb 模拟信号。
但是配置寄存器后,只能输出一帧图像。不能连续输出图像。
请问专家有没有一些好的建议!!!
谢谢
我们使用的是sog 绿同步模式,并且从硬件上将绿同步信号,分离成单独的行 场信号。
但是输出的画面一直都是第一桢的图象。好象是哪个地方的buffer 没清空,video encode总是编码这一桢图象
问题解决
1、应用程序中设置为720p的输出
2、内核驱动中要增加一些寄存器,使DM368输出分量RGB的信号,并启动DAC
兄弟,你的怎么解决的?增加什么寄存器?我们现在本地输出720P显示图片的画面大小不对,假如我把OSD坐标设为(0,0),网络输出的视频是正常的,在左上角0,0的位置显示,但是本地输出的图像就OSD只能显示一部分了,显示的位置好像是从网络输出视频的(20,35)位置开始了,时间显示也只能显示一部分。