请教:
目前在做基于TI 335x平台的Linux项目,使用TI的335x开发板,在TI官网上下载的sdk(ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05),按照官网文档调用bin目录下的create-sdcard.sh,给SD卡创建了两个分区(boot和rootfs),并且安装了默认的pre-built image,但是开发板启动过程中一直报错说SD卡找不到,以下是错误截图; 之后用make all编译了SDK,用新编译的uboot.img替换掉pre-built image里的uboot.img后,SD卡有时候可能加载成功,但是在启动kernel的时候,一直显示Sarting Kernel,之后就没有任何输出了,过一会儿板子就会重启。怀疑是不是使用的这个开发板跟官网上的这个SDK不匹配,附件是使用的开发板的照片,请帮忙确认一下。