This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 h264 视频压缩技术指标



你好!

         有几个DM8168的技术问题需要和技术支持或者论坛中的大侠们沟通一下!

1. DM8168 单路1080P60帧的视频,进行h264压缩后的码率大概是多少;

2.DM8168 视频压缩的参数是否支持动态设置,比如由1080P 切换成720P时,是否可支持热切换;

3.DM8168 的sata2 接口最大可支持多大容量的SSD;

4.DM6168 是否可支持同时进行2路1080P60帧h264视频压缩和1路1600*2800 宽幅图片压缩;如果支持,CPU的负载大概多大?

谢谢!

  • zhou xinpo 说:
    1. DM8168 单路1080P60帧的视频,进行h264压缩后的码率大概是多少;

    码率可以用户自行设定。

    zhou xinpo 说:
    2.DM8168 视频压缩的参数是否支持动态设置,比如由1080P 切换成720P时,是否可支持热切换;

    可以,是动态参数。

    zhou xinpo 说:
    3.DM8168 的sata2 接口最大可支持多大容量的SSD;

    请参考:https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/98997

    zhou xinpo 说:
    4.DM6168 是否可支持同时进行2路1080P60帧h264视频压缩和1路1600*2800 宽幅图片压缩;如果支持,CPU的负载大概多大?

    jpeg压缩多少帧每秒?如果帧率不高,你的应用是可以支持的。编解码只占用IVAHD的资源,不占用ARM/DSP的资源。

  • 你好!首先感谢您的解惑,我还有两个问题:

    1.我想知道DM8168 h264 码率的可设定范围是多少!

    2.dm8168 h264压缩的有没有压缩率这个概念。如果有,支持几种可调压缩率? 

    谢谢!

  • zhou xinpo 说:
    1.我想知道DM8168 h264 码率的可设定范围是多少!

    没有特别的限制,请注意通常码率越低,图像质量就会越差

    zhou xinpo 说:
    2.dm8168 h264压缩的有没有压缩率这个概念。如果有,支持几种可调压缩率?

    参数配置没有配置压缩率,只有目标码率。