This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748核心板NOR存储器被【写乱】导致XDS100v3仿真器无法连接。File Loader:Verificqtion failed。求解决

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

大家好,我是 刚刚才 购买 Tms320C6748 的新手:

在使用 Ais_write 软件的时候,错误选择了 数据位宽。

烧乱了 板子上的 NOR 存储器——导致 XDS100v3

仿真器 无法连接:出现File Loader:Verificqtion failed。

详细请见 屏幕截图 。附带 Ais_write 软件包 核心板图。

C674X_0: File Loader: Verification failed: Values at address 0xC2107A88 do not match Please verify target memory and memory map.

C674X_0: GEL: File: R:\CCS5_Projects\led_blink\Debug\led_blink.out: a data verification error occurred, file load failed.

C6748 硬件 绝对没有 搞坏,请 TI 专家 指导解决 !!万分感谢 。。

该核心板 有 SPI 存储器 和 NAND 存储器 ,NOR 存储器 。。

以下是 Ais_write 软件 和 该核心板 的原理图 

  • 上已楼 AIS_write  文件包 中 ——有:该 核心板 的 原理图 。

    急等 Ti 专家 和 各位 高手 指导 解决 —— 仿真器 无法连接?


    按照:我的理解:C6748 芯片里面 只有不可修改的 ROM

    外围芯片 NOR、NAND、SPI存储器 无论怎么乱烧写 !?

    ——仿真器:总应该 能联机 噢 ——?——?——


    请专家高手给看看:我把启动模式设置成 SPI启动时序图对否?

    如果 确实需要 重新烧写 NOR、NAND 存储器,那 现在还剩

    一条路——用另外的烧写器 把正确的程序 烧写到 SPI存储器,

    用 SPI 启动 —— 运行 NOR、NAND 修复程序 !?

    可是——下面这个 SPI 启动时序 对不对啊 ??

    【当然:若是 直接 有简单办法 让 仿真器 恢复联机 那就太好了】

    。。

  • nor flash烧写不对不会导致JTAG口都连不上。

    看一下boot pin管脚是否配置成emulation mode?GEL文件是否加载了?GEL文件是否对DDR初始化了?

  • 上面提示不是仿真器不能连接,而是DDR读写不对。

  • 谢谢 Ti专家 的 讲解,按照 您的 解释,不错 

    单独 Test connection JTAG 是 成功的 。。。


    问题出在 GEL 文件烧乱之后、没被正确装载 。

    我找到 

    《TMS320C6748开发板使用手册》

    广州chuanglong ——图16 附近——


    人工强制:装载 对应的 GEL 之后,就OK了


    现在 重新 运行 AIS_Write 程序:

    重新烧写NOR 成功。断电重启 一切都复原了

    再次感谢 Ti 专家 的解答 。。