自己做的DM8148的板子,网络部分参考了8148的开发板设计,使用了两个外围网络芯片AR8031,在调试的时候发现TFTP加载内核没有问题,uboot环境下ping主机也能ping通;但是在挂载NFS文件系统的时候总是不成功,已经验证NFS环境配置没有问题,报错如下:
使用SD卡启动进入到文件系统,配置网卡,使用Ifconfig命令发现网卡的名称时eth5和eth6(不是eth0和eth1不知道什么原因造成的),在文件系统内配置与主机在同一网断,但是不能ping通主机;
我的疑问是uboot下使用ping 的时候显示active;并且tftp也能加载内核,为什么进入系统中网络确不通?已经调了几天了也没找到原因,大家有没有遇到过类似的情况,请指点一下?