This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dsp c5000 本身自带 Viterbi译码问题?

Expert 2137 points


dsp c5000系列 我查找了一遍,它们本身没有自带Viterbi译码的处理器,若是没有 ti有没有专门的Viterbi译码处理库参考?

  • C5000没有带VCP协处理器的,可以考虑使用C6000通信类的芯片。

  • 找到一篇c55x viterbi decoding的文档,看看是否有帮助。
    http://www.ti.com/lit/an/spra776a/spra776a.pdf 

  • 老师:dsp c5517 的定时器正在计数的过程中,我现在想从头开始重新计数。 我手册上写到 T0CR中的START 位再次写入1 就开始从头开始重新向下计数了 。但是我在程序执行的过程中发现,我向start 写入1 ,计数没有从头开始重新计数啊?

  • jinming zhou 说:

    老师:dsp c5517 的定时器正在计数的过程中,我现在想从头开始重新计数。 我手册上写到 T0CR中的START 位再次写入1 就开始从头开始重新向下计数了 。但是我在程序执行的过程中发现,我向start 写入1 ,计数没有从头开始重新计数啊?



    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c5000/f/48/p/126812/354751.aspx#354751