hi! 我的板子用了ksz8041的PHY芯片,接口部分用RMII和am3359 的MII1连接。跟beaglebone或者EVM相比,更换了PHY芯片和接口。
我用Startware和uboot来调试网口,都发现PHY部分能正常工作,网络指示灯正常,工作模式100M duplex.
我想请教am3359如果用rmii接口的话,除了正常的clock设置,pinmux设置外,有什么特殊的地方需要改动。
我仔细查过clock和pinmux设置都没问题,特别对50M clk的两种方式(内部PLL和外部晶振)都试过了,包括GMII_SET模式设置都做了改动,但示波器测试,发送数据包的时候TX0,TX1都没有数据。
能请教专家们,关于am335x RMII接口设置,还需要修改哪些地方呢?