我用的dsp.lib库是dsplib_c674x_3_4_0_0;
对工程进行build时,都没有问题,等程序进行debug时,走到语句DSPF_sp_fir_r2出问题,要么是这样。
要么是在此时出现no source available,无法单步。
总之,这个应该是缺少DSPF_sp_fir_r2的源文件。
但是当我把这个函数注释掉时,却能运行下面的FFT函数DSPF_sp_fftSPxSP。我想FFT和FIR都应该在集成库dsplib.a674里面,只要我把这个库链接进来应该就能用了,但是发现只有DSPF_sp_fftSPxSP可以跑,而DSPF_sp_fir_r2却不行。
最后,我在Source Lookup Path下,添加路径
然后还是不行,请问我这个问题出在哪里了?为何同样属于dsplib,为何FFT函数可以运行,而FIR函数就不能运行了。我该怎么解决。