各位:
我使用的是ti公司的lcdkomapl138开发板,刚开始的时候不知道,应该是跟着创龙的资料将nand给erase了,现在只能通过将拨码器开关的4置为on设为sd卡启动。有很多东西很陌生,希望大家指导指导,非常感谢!
1、想将u-boot和内核,文件系统都烧写到Nand去,但是在通过文件系统烧写的操作过程中,出现如下图中显示的权限问题,请问有什么办法解决吗?
2、上面的办法失败后又采用了U-Boot命令 烧写u-boot的办法,结果烧写到中途却又自动重新烧写,一直循环,始终不能成功,如下图:
3、然后又尝试了采用串口烧写,结果将拨码开关的7、8置为on,以实现串口模式,但是串口终端没有任何东西例如BOOTM打印出来,没有反应,是什么问题呢?