新手 完全不知道从哪里下手。。。。
设想是
1.首先程序下载至SPI flash中 然后启动时自动加载至内置或者外置ram中运行
这里需要BootLoader和SPI flash以及外置ram的驱动。6745的BootLoader是内部固化的吧,spi flash和ram的驱动怎么挂载到BootLoader上还有Bootloader怎么配置
2.然后程序中要用到MaAsp、SPI和IIC,跑裸机程序或者用DSPBIOS都可以,搜索了下6745的固件库CSL是要搭配DSPBIOS使用的
这里需要6745的CSL吧,6745的CSL怎么挂载到DSPBIOS中去,在程序中包含进CSL中用到的.c和.h文件就可以了么
另外除了新建工程向导里面的配置,工程属性还需要配置什么么
还有6745能用6748的sdk资料么 6747的只提供了一个Linux的开发包